This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC125A:通道隔离

Guru**** 2931100 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/658583/sn74lvc125a-channel-isolation

部件号:SN74LVC125A

大家好,团队:

不同信道之间的隔离是什么?

我的客户发现其中一个通道发射器CLK信号和另一个通道的耦合器,哪一个发射器数据,如下图所示?

我们是否有任何解决此问题的建议?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Andrew,您好!
    您能否提供示意图和布局,每个示意图和布局都指明O形范围镜头上的信号位置?
    另外,如果在设备上获得包括地面和Vcc导轨在内的示波器,也会非常有用。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好 ,Emrys

    组件位于底层,电源位于第三层,GND位于第二层。 共4层产品。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Andrew,
    我很困惑。 您最初的问题是关于SN74LVC125的,它是一个CMOS缓冲器,但上面的原理图显示了四通路和门,我不知道在示波器镜头上测量了哪些引脚。

    请澄清。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这可能是电源线上的切换噪音。 该kΩ 是否在所示负载(R123 = 1 μ A)下测量,这将导致3.3 mA的开关电流?

    去耦电容器(C434)在哪里?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Emrys:
    器件LC125XMX是其他供应商的器件和引脚2,带SN74LVC125。 客户使用了这两种设备,并在SN74LVC125上发现了此问题。 该图显示TDI_EPLD和TCK_EPLD的波形。 他们发现TDI_EPLD上有噪音。 其他引脚(如TDO和TMS数据线)也有此类噪声。 TCK频率为10MHz。 您是否会检查10MHz时钟信道是否有开关噪声耦合器连接到其他信道? 谢谢!
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你Andrew,你非常耐心,乐于助人。

    我最初要求提供包括Vcc和GND在内的示波器的原因是因为我认为Clemens是正确的--这看起来像通过电源耦合,这可以通过一个离耦合盖尽可能靠近器件的Vcc/GND引脚来改进。

    如果能够获得包括设备上的接地和Vcc导轨在内的示波器镜头(以及噪声信号),将非常有帮助。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Emrys:

    客户按要求反馈波形,没有发现3.3V和GND的噪音。 噪音仅在TDI/TDO和TCK上发出。

    您是否会与设计团队一起进行测试或验证? 谢谢!

    TDI和GND

    TDI&3.3V

    TCK和GND

    TCK和3.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢Andrew,
    我已经订购了样品,需要几天时间在实验室进行测试。 我很惊讶地发现噪音没有通过电源针脚耦合,我一定会在本地测试这一点。

    但我想知道,噪音看起来很小,在数字线路上不应该引起任何问题。 您知道他们的顾虑是什么吗? 下一级是否存在会被~300mV的噪声超出的VIH/VIL限制? 此信号是否用于某种类型的模拟连接?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我在这里的实验中已经能够验证此设备在高速边缘上的通道上确实出现了相当大的峰值。 在我的测试设置中,在整个温度(-40C时最差)中,我发现在~550mV峰间和~900mV峰间。

    不幸的是,这正是零件的性能。 我们不保证此类设备中的串扰。 在大多数逻辑系统中,这不应导致任何问题。 如果他们有具体的顾虑,我想听听,以便我们能够在未来的产品中实施改进。