This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0101:TXB0101上拉电阻器

Guru**** 2758235 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0101, TXS0101

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/660480/txb0101-txb0101-pull-up-resistor

部件号:TXB0101
主题中讨论的其他部件: TXS0101

尊敬的先生/女士

我的客户连接器2电压电平,两侧为TXB0101。 VCCA连接至1.8V,VCCB连接至3.3V。 一个引脚连接到开路漏极输入/输出引脚+拉高电阻器并拉高电压至1.8V。 B引脚连接到3.3V推挽式输入/输出引脚。 我是否应该在引脚B处添加一个拉式高电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Kami:
    要把你的文本转换成一个示意图有点困难--你能帮我们画吗?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    黄海美

    由于TXS0101是一个漏极开路接口,因此是应用的理想选择。
    您不需要上拉电阻器,因为TXS有一个内部10k电阻器用于OD接口。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    A侧为开路排卸,B侧为推拉式。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    我建议切换到TXS0101。
    它可用于OD和推拉接口,无需上拉电阻器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas您好!
    谢谢你。 我明白了。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢你,Kami。
    如果您还有其他问题,请告知我们。