This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:SPI通信问题

Guru**** 2538950 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/659919/txs0108e-spi-communications-problems

部件号:TXS0108E
主题中讨论的其他部件:TXB0108

你好。

我尝试使用TXS0108 IC在MCU中使用SD卡。

但是,您注意到SPI通信的SCLK线存在以下问题。

我是否正确设计了电路?

附上我使用的电路图和故障示波器波形。

谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ko,

    你有一个上拉电阻,我不是很清楚,但它似乎是4.7K。
    TXS内部有上拉电阻,因此不需要外部上拉。 请将其移除,以查看信号完整性是否改善。

    或者,您可以考虑使用适合SPI通信的TXB0108。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的回答。

    但我的问题还没有解决。

    除了4.7 电阻之外,将显示相同的波形。

    在MCU中插入其他常规数据时,它工作正常。

    仅当您输入SPI的SCLK信号时不起作用。

    我有什么问题吗?

    谢谢你。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ko,

    在我看来,驱动器(MCU)没有足够的驱动强度来驱动SPI信号,你有更新的示波器吗? 在没有上拉电阻器的情况下,从先前测量到当前测量是否没有改进?
    我知道这可能很麻烦,但您是否会考虑切换到TXB0108并重试?