This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC245:临时三级输入端接

Guru**** 2507615 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/660511/sn74ahc245-termination-for-temporarily-tri-stated-inputs

部件号:SN74AHC245

大家好,


在我的客户系统上,SN74AHC245方向(DIR)引脚由R/NW信号控制(逻辑1选择A->B),收发器的A侧连接到总线,总线连接到电路板和组件,三项指示时间较长(分钟)。 A侧总线是否需要被动终端? 我假设它是这样的,类似于浮动输入,但我想确认。

谢谢!

Antonio

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Antonio:
    是的,由于设备的所有I/O引脚都有CMOS输入,因此每个I/O引脚都应始终有有效的逻辑电平。 在大多数系统中,非常弱的下拉功能可以执行此任务(100kohm)。