This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ACT00-Q1:74AHCT00Q-Q1和74ACT00-Q1之间的差异

Guru**** 2529350 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/660534/sn74act00-q1-difference-between-74ahct00q-q1-and-74act00-q1

部件号:SN74ACT00-Q1

大家好,我想了解74AHCT00Q-Q1和74ACT00-Q1之间的区别。 电压电平(电源电压,输入低电平和高电平)相同,传播延迟也相同(8ns,如相应数据表的第三页所示)。 74AHCT的驱动能力较低(8mA与24mA的另一个),但在其他方面它们看起来相同。 电流容量是否是唯一的差异?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Rohit:

    它们都来自不同的设备系列。 AHCT与ACT相比是最新的,内部晶体管在过程和技术方面将有所不同。
    如果设计新的应用程序,我会考虑使用SN74AHCT。