This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC595:需要等效密封

Guru**** 2909950 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74HC595, SN54HC595

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/658196/sn74hc595-hermetic-equivalent-required

部件号:SN74HC595
主题中讨论的其他部件: SN54HC595

TI支持团队,您好!

您是否有部件号 SN74HC595的密封替代部件。 提到的IC是SOIC 16封装。 因此,最好需要此软件包的信息。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Arun,
    您能告诉我您的申请吗?

    这很可能属于我们的高可靠性团队,这些零件的成本通常比目录中的同类产品高得多。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun,
    数据表中的所有陶瓷部件都是密封的。
    FK,J和W封装采用陶瓷封装,密封性好。

    如果这回答了您的问题,请单击"验证答案"
    此致,
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这些是SN54系列。
    此致,
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys Maier,您好!

    应用程序只是消费产品,但我想分析我的产品与密封部件的性能。 因此,我需要一个密封式SN74HC595。

    在我以上的评论中,我希望这是SOIC-16封装。 如果您有任何问题,请更新我的信息。

    如果HiRel和Hersetic都相同,那么您也可以向我提供等效的HiRel部件。

    谢谢,此致,

    Arun Kumar Chandrasekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    作为对您之前的帖子的回复,请提供一个SOIC-16封装的等效产品,并提供完整的部件号。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Arun,如前所述。
    只有陶瓷封装才是密封封装。 有3种不同的软件包。
    J,W和FK封装。 其轮廓可在数据表中看到。
    它们不是SOIC-16。 塑料包装不是密封的。

    此致,
    涉水
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Wade:
    在SN54HC595数据表中,我看不到SN54或更确切地说LCCC是陶瓷封装的信息。

    1.从哪里可以获得LCCC或J,W和FK是陶瓷封装的信息?

    2.在S. No. 1上,我在哪里可以再次获得陶瓷封装符合HERMATIC要求的信息?

    请更新。

    谢谢,此致,
    Arun Kumar Chandrasekar
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Wade:

    在链接中    我看到有资料显示它是陶瓷的,注释中提到它可以用金属盖密封,但没有明确的确认。

    请告诉我完整的订购部件号,它将是密封陶瓷的。

    谢谢,此致,

    Arun Kumar Chandrasekar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Arun,我们所有的陶瓷封装都是密封的。

    这可以从包装选项卡中的SN54HC595产品文件夹中确认。

    对于封装类型,MSL等级为“不适用”,因为它是密封的。

    此致,

    涉水