This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0104E:外壳温度值

Guru**** 2747375 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/659513/txs0104e-case-temp-value

部件号:TXS0104E

您好,先生:

作为标题,我们希望了解TC价值。

我们看到在其他主题中讨论过,它说"未为此设备指定最大外壳温度"。

对于我们的申请,当Ta I为75时,TC将为108.2。

我们担心它太高,所以我们想知道TC Max值。

谢谢!!

  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    林淑成

    您是否知道设备的功耗?
    TC不像我们具有ABS最大规格(150C)的结温那样常见,超过该温度将会出现可靠性问题。
    Tj通常可以大致估计为:
    TJ = Ta+ PD * thetaJA

    了解Tj,也可以参考 www.ti.com/.../spra953c.pdf估算TC

    但是,只要针脚(电压或电流)上没有ABS最大值违规,就不会对设备的性能产生任何影响,因为设备的额定工作温度为最高85°C