This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:关于上拉电阻器尺寸调整

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34, LSF0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/659465/lsf0108-about-pull-up-resistor-sizing

部件号:LSF0108
主题中讨论的其他部件:SN74LVC1G34

您好,

能否告诉我上拉电阻器的尺寸?  
以下内容在第13页的数据表中介绍。




我收到了客户关于此内容的问题。

1.您能否 告诉我推荐15毫安或更低电流的原因。
  我的预测是否正确,如下所述?
  ”如果电流为15 mA或更高,则此设备无法吸收电流。
然后,Vol的电压上升。”

请 告诉我表4中10mA和3mA信息的背景。


此致,
Yusuke /日本Disty.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Yusuke San:

    这些是标准驱动器相当常见的电流额定值。  例如,FPGA通常只能吸入3mA,而像SN74LVC1G34这样的缓冲器每个通道可吸入超过15mA。

    如果您想了解有关LSF0108工作原理的更多信息,我强烈推荐此视频系列: