This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:使用缓冲器驱动器驱动输入

Guru**** 2804065 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LS07, SN74LV1T34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/659118/txs0108e-using-a-buffer-driver-to-drive-the-inputs

部件号:TXS0108E
主题中讨论的其它部件:SN74LS07SN74LV1T34

您好,  

对于我们的测试设计,我们需要将DUT (5V至2.5V)的各种电压逻辑转换为3.3V TTL pic微控制器。

我们的被测设备不能驱动执行此转换的两个序列TXS。

因此,我们计划使用类似  SN74LS07的驱动程序。  这肯定会吸收足够的电流。 使用此缓冲区驱动TXS是否有任何问题? 我不需要任何外部拉拔正确吗?  

谢谢  

Sanjeevi

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Sanjeevi:

    我认为这是单向翻译。

    DUT可以连接到逻辑缓冲器,该缓冲器具有过压容限,如SN74LV1T34,如下所示。

    在我看来,您不需要2 TXS系列。 此外,TXS电压电源对电源偏置有限制。 它需要Vccca <Vccb,并且电压与您的外壳一样变化,这是不可能的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    不知怎么,照片被砍了

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的建议Shreyas。 是的,这看起来比我之前的操作简单。 我只想确认一下,这个缓冲器,当与3.3V的Vcc连接时,会将 1.8V至5V范围内的任何电压转换为3.3V?

    出于好奇,我意识到TXS需要Vcca <Vccb。 因此,当我在序列中使用两个TXS时,这就是我的连接方式(见图片)。 假设我的被测设备可以驱动TXS,那么它不能用于缓冲解决方案,这是否有效?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,从理论上讲,它可以通过您所做的连接来发挥作用。 这将是对每个阶段输出的信号电平的另一次讨论。
    由于Vcca也可以等于Vccb,而不是具有不同的电压,因此您也可以在2.5V时使用Vcca。 您计划如何生成2.4V电压?
    我建议的方法可以正常工作,不需要任何辅助电压。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    是的,感谢您的解决方案。