This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] Tina/Spice/TXB0104-Q1:TXB0104-Q1单触功能与IBIS模型

Guru**** 2813875 points

Other Parts Discussed in Thread: TINA-TI, TXB0104-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/659245/tina-spice-txb0104-q1-txb0104-q1-one-shot-feature-vs-ibis-model

部件号:TXB0104-Q1
主题中讨论的其他部件:TINA-TI

工具/软件:TINA-TI或Spice模型

大家好,

 在TXB0104-Q1 IBIS模型中有一条注释,指出可以关闭或打开单触功能。

正确 的TXB0104-Q1模拟的正确设置是什么?  

我认为 无法控制TXB0104-Q1中的内部单触功能-数据表对此没有说明...

Piotr

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Piotr,

    无法控制设备中的内部一触。 IBIS模型提供OneShot贡献和内部4K缓冲区自身贡献的细分
    结合两者时,可以对整体反应进行猜测。
    我不负责IBIS模型的生成,但是我可以向您指出建模论坛,该论坛可以帮助您确定在运行模型时是否需要注意任何事项。