This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 如何将TTL转换为'+5/-5V'或'0/-5V'逻辑

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/659148/how-to-translate-ttl-to-5--5v-or-0--5v-logic

您好,

我正在处理负共模电压信号路径切换问题,

是否有任何电路可以将我的MCU L/H=0/3.3V控制逻辑转换为L/H=-3V/0V或-3V/+3V?

我要切换的通道直流电压为-1.0V,电流为150mA。

双电源电压单刀单掷开关不正常,因为存在电流限制问题(最大20~30mA);功率MOSFET需要逻辑电平转换电路。

请帮我,谢谢大家!!

射线

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Ray,
    没有一个设备能够实现这一变化,但我认为可以通过一些创新工程来实现。

    您能否提供一个示意图/方框图来显示您正在尝试做什么? 我认为我理解,但这将有助于澄清一些事情。 确保包含通常不会在原理图中显示的任何限制,如空间和可用电源导轨。