This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC16T245:当VCCA/B为1/8V时,输入电压范围是多少?

Guru**** 2533780 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC16T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/658826/sn74lvc16t245-what-is-the-input-voltage-range-when-vcca-b-is-1-8v

部件号:SN74LVC16T245
主题中讨论的其它部件: SN74LVC1.6244万A

您好,先生,

我计划在1.8V板上使用SN74LVC16T245,输入电压为5.25V。

请问这是否可以?

在SN74LVC16T245规格中,它只定义最大Vo为VCCA/VCCB,最大为5.5V,所以我想与您确认,当VCCA/VCCB为1.8V时,SN74LVC16T245是否支持5.5V输入?

非常感谢,

Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Patrick,

    似乎您正尝试使用SN74LVC16T245作为缓冲器,而不是转换器,您也可以考虑使用16通道缓冲器,如SN74LVC1.6244万A,因为它可以承受过压,在1.8V Vcc下接受5.5V电压。
    您也可以使用SN74LVC16T245设备。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas,您好!

    非常感谢。
    Patrick