This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:输入信号步进影响

Guru**** 2768805 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/659007/sn74lvc244a-input-signal-step-influence

部件号:SN74LVC244A

您好,团队,

我的客户在 SN74LVC244A上遇到一个问题。

在其板上,244A输入信号如下所示,下降边缘中有一个步骤,大约为5.9ns。 他们试图消除信号步骤,但没有明显的改进。 如果将244A设备放在板上,则会有电压级。

下面列出了我的问题。

1.输入信号步骤是否会给输出带来风险?

2.是否存在输入电压检测滞后现象以消除步进带来的影响?

3. 244A如何处理输入信号步长? 我们发现输出信号良好,无需任何步骤。

谢谢。

约翰尼

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Johnny:

    1.输入信号步骤是否会给输出带来风险?

    2.是否存在输入电压检测滞后现象以消除步进带来的影响?

    3. 244A如何处理输入信号步长?

    我将这三个问题读作同一个问题:"SN74LVC244A如何工作?"

    SN74LVC244A是具有输出启用功能的CMOS缓冲器。  它在输入上没有滞后;它没有任何类型的大脑或内置错误处理。  它是TI产品系列中最简单的器件之一。

    CMOS输入是一对模拟MOSFET (也称为CMOS反向器)。  当输入信号以~10ns转换时,在下降过程中的1-2ns '暂停'根本不会导致任何问题,因为更改输出需要时间,而且在信号经过中间标记之前,它可能不会真正开始改变。

    谈到输出----正如我所提到的,输入阶段是一个逆变器,这意味着在输出之前必须至少再有一个反转阶段(可能有几个)。 切换这些设备需要一些时间,此外,每种设备都增加了输出增益并清理了边缘。

    您应该可以从上面所示的输入信号中看到干净的输出信号。

    如果您在1/2Vcc左右看到几ns的增加,那么我可能认为会有问题,但信号似乎是单声波,应该没问题。