This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 连续近似寄存器

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/658681/successive-approximation-register

TI是否具有 连续近似寄存器IC或逻辑图?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨,Handy Andy,

    我们提供了相当多的SAR ADC,虽然它们的基本操作相同,但根据输入的数量,接口类型等略有不同。如果您的目标是选择设备,我很乐意帮助您。 但我需要更多有关您所需内容的信息(输入数量,分辨率,速度,接口类型等)

    有关SAR ADC操作和设计的更多一般信息,我建议您查看 我们的Precision实验室视频系列 ,其中涵盖ADC。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不是在寻找一个完整的ADC,而是仅仅寻找寄存器部分,因为我正在为我正在学习的课程进行逻辑练习,它只需要逻辑部分。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们的所有器件都将是一个完整的系统:采样/保持电路,比较器,寄存器,DAC以及可能的其它部件(取决于器件)。 您可以找到一种使用离散组件构建离散寄存器的方法,但我们没有独立寄存器。

    就我们的设备而言,我建议考虑 TLC0820A。 如今,以如此低的分辨率并行是不寻常的,因此我们没有太多选择。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    嗨,Andy!
    您可以使用环形计数器为D型透明锁存器的位数启用x系列编号,其D输入与其输出连接至DAC; 对于IC,您可以使用“独立”逻辑器件构建一个IC,也可以使用TI PAL或微控制器。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    感谢您的帮助,我将了解TLC0820。