This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC21:SN74HC21输出LED问题

Guru**** 2538930 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/658991/sn74hc21-sn74hc21-output-led-issue

部件号:SN74HC21

您好!

我对这个逻辑和门IC有一些小问题。 我有一个简单的电路,在该电路中,我使用LED检查门IC的输出。 输出LED的逻辑电平H工作正常。 逻辑电平L的输出LED未打开。  

输出端有两个电阻器,用于指示H和L输出。 我已附上该图像供参考。 绿色LED在高输出下工作正常,但红色LED存在未打开的问题。  

观察:
我检查了LED的电压水平,似乎没有电流阱到和门IC,这是当输出电压低时LED不亮的原因。

保护电阻器上没有压降。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Raja,
    请提供输出和输入信号的示波器快照。

    您的电路看起来是正确的,但是所有的'MOTOR'连接让我有点担心--希望那些只是5V数字信号的名称,而不是实际的12V/3.3V直接连接到电动机?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好!
    它只是命名,所有输入信号都是3.3V,我们有一个输出3.3V或0V的比较器电路,我们将其馈入和门IC并查看输出。 现在我只是测试提供3.3V或0V的输入信号来检查输出。 如前所述,对于H输出,绿色LED指示灯亮起,电阻器和LED的压降正常,但在L输出的情况下,电阻器之间没有压降,我们在红色LED上有5V电压,这意味着没有电流吸入IC。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    可能是指示灯反向亮起,或者某个位置出现断开连接?

    您能否直接检查和门输出上的电压?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    栅极的输出电压是0V,然后我们有一个5V通过电阻器连接到LED,因此在LED上,电阻端有+5V电压,栅极输出端有0V电压
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    对不起,二极管有问题,我更换了二极管,工作正常。 无论如何,感谢您的帮助。