This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1T45DCK更正CAD/CAE符号

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1T45

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/658561/sn74lvc1t45dck-correct-cad-cae-symbol

主题中讨论的其它部件:SN74LVC1T45

首先,系统未将 SN74LVC1T45识别为有效的部件号...

我尝试将模型( SN74LVC1T45_DCK_6.BXL )导出到Altium with Ultralibrarian。

原理图符号有一些错误(A和B是输入而不是I/O)。 我无法获得PCB封装。

已成功导出DBV (SOT-23)版本。 是否可以修复DCK版本?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Elder Costa17:
    我已请相应的专家对此进行调查。

    为了确保我理解正确--我们网站上的SN74LVC1T45DCK Altium型号不正确?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Emrys:

    Altium原理图和PCB设计由Ultralibrarian工具使用TI网站提供的文件创建。 该工具能够正确生成SOT-23版本的对象,但不能生成SOT-SC70版本的对象。 我假定该文件(上面链接的)有一些错误,导致该工具无法正常工作。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Elder:

     我们正在研究DCK封装问题,同时,我对您的陈述很好奇: 首先,系统未将 SN74LVC1T45识别为 有效部件号...   。  SN74LVC1T45产品文件夹页面位于: http://www.ti.com/product/SN74LVC1T45 ,使用TI.com上的标准搜索栏导航至该页面时未发现任何问题。  您遇到了什么问题?

    还想知道您是否从以下页面下载了DCK CAD符号: http://www.ti.com/product/SN74LVC1T45/pinout-quality 。  我看到DRL,DBV,DCK和YZP都有.BXL CAD文件可供下载。  请提供建议。

    此致,

    ~Leonard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Elder,

     快速更新-建模团队正在重建DCK模型/.BXL文件。  这可能需要长达两天的时间,才能在"产品文件夹"页面上显示。  它仍将在CAD下载文件中作为sn74lvc1t45_DCK_6列出,这当然与实际可订购部件号不同。  

    为您服务,

    ~Leonard  

     

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,Leonard,非常感谢。

    FWIW我 在SN74AVC16T245ZQL (BGA Microstar封装)上遇到类似问题:文件(如下所示)内容是TSOP封装之一。 我找到了另一个具有类似引脚输出/封装的TI部件,并对其进行了编辑,但这次我发现在论坛中寻求帮助更好。

    此致。

    长者。

    https://webench.ti.com/cad/dlbxl.cgi/TI_BXL/SN74AVC16T245_ZQL_56.bxl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢,Elder,我会将这些信息传递给建模团队。  '1T45DCK文件已被更正,不确定它何时在产品文件夹页面上可用,因此我已将更正后的版本附加在此处。

    此致,

    ~Leonard  

    e2e.ti.com/.../SN74LVC1T45_5F00_DCK_5F00_6.bxl

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Leonard,

    它现在起作用了,谢谢。

    此致,

    长者。