This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4060B:CD4060B生成正/负方波形

Guru**** 2928980 points

Other Parts Discussed in Thread: CD4060B

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/658889/cd4060b-cd4060b-generate-a-positive-negative-square-waveform

部件号:CD4060B

尊敬的先生:

我的客户使用CD4060B执行正/负方 形发生器(请参阅随附文件)

I SWA此电路 有一些问题:

 1. CD4060B是否可以提供+/-5V电源?

2. CD4060B是否具有  方形 发生器的参考设计。

谢谢!  

e2e.ti.com/.../CD4060.docxSteven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Steven,

    1. CD4060B是否可以提供+/-5V电源?

    根据数据表中的推荐工作条件表,此设备可提供3V至18V的电压。

    与任何电子电路一样,CD4060B不在乎接地是0V,-5V还是+100V,它只是一个参考点。  重要的是设备上的接地针脚和其它针脚之间的电位差。

    我看到了设计用于3V电源的逻辑设备在300V导轨上运行,但接地与297V相连,这使它们不受数据表规格的限制。 这是一个令人印象深刻的事情,只需一点"开箱即用"的想法就可以完成。

    2. CD4060B是否具有 方形 发生器的参考设计。

    不,没有参考设计,但这就是此设备的全部用途。  由于这是TI收购的旧Harris Semiconductor部件,我们可能不会花时间为其设计参考。

    但是,数据表中包含大量信息,我们确实看到有一小部分客户将其用作时钟生成器。