This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:推拉式和开放式排水结构设置

Guru**** 2870380 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/658398/txs0108e-push-pull-and-open-drain-structure-setting

部件号:TXS0108E

大家好

 TXS0108E可以支持不同数据速率的推挽式和开放排水输出结构,我想知道如何设置开放排水或推拉式结构? 我认为如果我直接连接到负载,默认情况下它处于推拉状态? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randy:

    没有外部设置或寄存器可用于选择漏极开路与推挽式模式。
    只要存在有效的输入信号(OD或PP),设备就会自动转换输出端口处的信号。
    我已将此问题包含在常见问题中,可在下面引用:
    e2e.ti.com/.../3567.02 -txs-devices