This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AUP1G97:SN74AUP1G97DRLR RJC数据

Guru**** 2798555 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/656282/sn74aup1g97-sn74aup1g97drlr-rjc-data

部件号:SN74AUP1G97

 有关SN74AUP1G97DRLR的数据表中没有RJC数据。

您能帮您提供吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Ray,您好!
    我已将此请求提交给我们的热建模团队。 通常,我们在3个工作日内收到回复,但可能需要长达2周的时间才能收到回复。 我将在收到结果后立即发布。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Ray,

    我收到了您的热值。  这些内容如下表所示:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    250.2

    Result - Theta JC,TOP (标准数据表值)

    123.5

    Result - Theta JB (标准数据表值)

    128.2

    结果- psi JT (标准数据表值)

    11.1

    结果- psi JB (标准数据表值)

    127.9

    Result-Theta JC,底部(标准数据表值)

    不适用