This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT74:SN74AHCT74和SN74HCT74之间的结构差异

Guru**** 2693385 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT74, SN74HCT74

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/658256/sn74ahct74-structure-difference-between-sn74ahct74-and-sn74hct74

部件号:SN74AHCT74
主题中讨论的其它部件: SN74HCT74

您好,

请告诉我SN74AHCT74和SN74HCT74之间的结构差异。
我找到了以下文档。 我发现了切换特性的差异 ,但没有结构差异。

此致,
柳枝

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,柳枝山,
    您能告诉我您的申请吗? 学习此课程的驾驶要求是什么?

    AHC系列器件是在HC系列之后发布的,旨在改进HC器件的切换特性。

    这些设备的内部结构不向公众发布。