This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4.0109万B:CD4.0109万B

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN7400

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/656312/cd40109b-cd40109b

部件号:CD4.0109万B
主题中讨论的其它部件: SN7400

我需要将驱动电压从5 V转换为15 V

 

您的IC CD4.0109万B对此非常感兴趣。 我计划为VCC提供5 V电压,为VDD提供15 V电压。我有以下问题:

 

         —IC看起来很旧。 此零件是否处于活动状态(我指的是很长一段时间)?

-         您是否具有相同/相似的IC反相器?

-         您还有其他建议吗?/您在使用CD4.0109万B实现此目的时是否遇到问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好Enzo:

    关于TI的过时政策,我们在 这里的常见问题中有一个正式的答案,我们最近在这个主题上发布了一篇文章,可以帮助您解决 这个问题。

    我们没有既是逆变器又是电平转换器的器件,但是我们有CD4k (高达18V)逆变器,我们有许多5V逆变器,位于 此处

    由于我对您的申请没有太多的详细信息,我无法给出一个很好的答案,但我很乐意向您提供我的意见。  通常,当需要15V驱动器时,它适用于相当高的功率应用(例如驱动功率MOSFET的栅极)。  在这种情况下,我建议使用专用栅极驱动器,而不是逻辑设备,因为逻辑设备确实无法提供大量电流(请注意,额定电流仅为几mA)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的Emrys:

    感谢您的回答! 从技术角度来看,此组件满足了我们的所有需求。 (我在没有反相电平换档器的情况下实施了回路)

    我只是想知道我们是否可以使用它来处理过时问题。 我检查了您的链接,但对我来说不清楚。

    我们能否在未来10年购买该产品? (是,否,可能是)

    如果否,是否将由PIN兼容设备替换?

    谢谢你

    Enzo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Enzo:

    我不是魔术,我也没有办法为你预测未来...如果你问我10年后是否会活着(甚至明天),我不能肯定地说。

    但是,我可以告诉您TI关于过时的政策,并向您提供我的意见。

    该政策基本上归结为:只要我们有客户购买,TI就会继续销售设备除非发生迫使我们无法再生产所述设备的情况。

    在我看来,如果您每年或每季度定期从TI订购部件,那么它将继续为您提供。 例如,我们仍在运送最初在1969年设计的SN7400设备,因为我们有客户继续购买它们--大多数制造商很久以前就停止了生产这些设备!

    此外,如果出现了我们必须停止制造器件的情况,TI会提前通知您(我认为政策规定为1年,但我可能错了)。 我们无法预测未来会发生什么,但我们尽一切努力为客户提供支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    谢谢!!