This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:静态功耗解决方案

Guru**** 2952440 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/658090/sn74lvc1g126-static-power-dissipation-solution

部件号:SN74LVC1G126
主题中讨论的其它部件:SN74LVC1G17

你(们)好

我的客户在输入和AC耦合A信号处使用Vcc/2偏压。 根据常见问题线程,输入阶段将部分打开并增加泄漏电流。 要解决此问题,我们可以使用施密特触发器IC,如 SN74LVC1G17。在CMOS施密特触发器IC中,输入引脚是否可以偏置为Vcc/2,而不会增加电流消耗。  

此致,

Akshat

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    否--如果他们要将器件用作模拟放大器/比较器,则必须使用标准缓冲器或逆变器。 这将始终导致功耗过大。

    要在不产生巨大功率峰值的情况下实现此功能,请尝试运算放大器或比较器。