请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
部件号:SN74LVC16T245 您好,
我正在尝试将适配器PCB添加到现有硬件中。 在最初的设计中,我将1.8V (Vca)转换为3.3V(Vccb),反之亦然。 在经过修改的设计中,我不能绕过电平转换器,但我来自Vcca侧的信号现在是3.3V。 3.3V电源对于降档的任何信号都具有1.8V容限,但 当Vcca与1.8V连接时,SN74LVC16T245能否处理A侧的3.3V信号电平? 我没有在数据表中看到这一点。
谢谢!
开顿