This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC573A:输出问题

Guru**** 2885930 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC573A, SN74LVC574A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/657591/sn74lvc573a-output-issue

部件号:SN74LVC573A
主题中讨论的其它部件: SN74LVC574A

您好,团队,

我的客户发现SN74LVC573A存在输出问题。 您可以帮您检查一下吗?

问题:为SN74LVC573A输出低电平电压时,低电平中存在一些振荡,如图1所示(黄色为LE,蓝色为Q)。 将OE引脚向下拉至GND时,振荡将消失,如图2所示。 或者将IC更改为SN74LVC574A,也没有振荡,如图3所需。

计划:

图1:

图2:

图3:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。


    两种设备的功能略有不同。
    锁存器信号保持先前的Q0状态(我假设它应该是先前状态的高信号,而不是被拉低)。
    观察到此问题时,OE针脚是否保持高位? 这意味着在启用之前,设备此时为Hi-Z。