This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G34:IOFF功能

Guru**** 2535750 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/655061/sn74lvc1g34-ioff-function

部件号:SN74LVC1G34

您好,

我的客户正在下面的电路中使用SN74LVC1G34。
客户希望避免在未提供VccB时泵送VccB。
但客户遇到VccB断电后VccB泵的问题。
我们认为VccB由来自VccA的源电流泵送。
当断电VccB电压的斜率较低时,SN74LVC1G34是否可以关闭?

最好的餐厅
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-san您好,
    SN74LVC1G34没有正输入钳位二极管,因此1A处的输入没有驱动VccB引脚的路径。 也许是另一个原因造成的问题?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    感谢您的回复。
    下面使用MCU输入线路的情况如何?

    此致,
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-san您好,
    当VccB = 0V时,SN74LVC1G34的输出将进入高阻抗模式。 这意味着MCU的输入将寄存5V。

    如果VccB不是0V,则不是这样-例如,如果VccB已关闭,但由于某种原因仍有~1V电压,则设备将尝试在1V电压下工作。输出将驱动到0V或1V,具体取决于输入端的值。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys-San,您好!

    如果从板上拆下上拉电阻器,则不会出现此问题。
    但如果上拉电阻器安装在板上,则会发生此问题。

    SN74LVC1G34是否可以在轮廓上与上拉一起使用?

    此致,
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    在使用和不使用上拉电阻器时,是否可以获得VccB的示波器和输出?

    我认为VccB引脚未被驱动至0V,因此设备的Ioff保护未打开。