This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV245AT:隔离设置(/OE为高)时的DIR设置

Guru**** 2988540 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LV245AT

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/657610/sn74lv245at-dir-setting-in-case-of-isolation-setting-oe-is-high

部件号:SN74LV245AT

大家好

 您是否介意询问SN74LV245AT?

当DIR为低(B为输入)时,/OE从 低变为 高。
B端口 是否保持输入?(在这种情况下,A端口为 输出端口,而A端口为HighZ,因此没有 问题。)

此致,

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Matsumoto-san:
    当设备切换至"隔离"模式时,所有输出均被禁用,但所有输入仍处于活动状态。 这些输入应保持在有效的逻辑级别。