This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC257A:设备未通电时I/O针脚处的电压

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: SN54LVC257A, SN74LVC257A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/657544/sn74lvc257a-voltage-at-the-i-o-pins-when-device-is-not-powered

部件号:SN74LVC257A
主题中讨论的其他部件:SN54LVC257ASN74CB3Q1.6244万

大家好,

只是想仔细检查并向客户确认,如果设备未通电时I/O针脚上有电压(VCC = 0伏),是否会出现任何问题(电压限制违规)?

此处我的其他E2E帖子相同的问题,但希望使用SN54LVC257A进行验证,因为我在数据表中看不到特定的测试条件。

感谢您的帮助和确认,

杰瑞

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Jerry:

    首先,您是否真的计划将SN54LVC257A与SN74CB3Q1.6244万一起使用?  我觉得奇怪的是,你会把一个军衔和文职部分匹配起来,所以我假设那是一个打字错误。 我觉得奇怪的是,您使用的是一个有源(门基) mux和一个无源(开关基) mux。  这是故意的吗?

    本答案的一部分是标准逻辑设备最常见的问题之一。  我们在这里发布了一个您 可能希望阅读的答案。

    这是关于输入电压的具体问题--因为你也问了输出,所以我必须补充一下。

    SN74LVC257A数据表列出了输入端的绝对最大电压为-0.5V至6.5V,这意味着没有正极钳位二极管,可以安全地为其施加电压。  输出上列出的最大电压为-0.5V至Vcc +0.5V。  这可能会对您的应用程序造成问题。  如果为输出施加电压,PFET中的输出寄生二极管将打开,并允许电流回流到设备的Vcc,然后将其(以及总线上的任何设备)打开。

    我在我们的产品组合中没有找到具有Ioff功能的类似部件。