This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:GND引脚浮动

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G08

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/657273/sn74lvc1g08-gnd-pin-floating

部件号:SN74LVC1G08

我的csutomer发现SN74LVC1G08在其GND引脚浮动时仍然可以工作。 通过该功能的GND引脚浮动事件是否有任何副作用? 设备是否存在提升时间问题?

此致,

Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Brian,

    我非常怀疑该零件是否"正常工作",因为正常操作的一部分是通过接地引脚吸收电流,显然它没有这样做。

    有二极管将接地引脚连接到器件周围的其他引脚(硅上CMOS的固有结构和ESD保护的一部分)。 其中一个二极管可能允许接地吸收电流,尽管接地将略高于正常水平(~0.7V)。

    我创建了一个简单的图示来显示不同的当前路径。  红色箭头显示输出低电流的正常电流路径,蓝色箭头显示断开接地时的路径。 我非常简化了设备的内部解释。

    在任何系统中,接地都应该是第一个连接的东西,也是最后一个断开的东西----如果在操作过程中接地针脚没有正确连接,我们不保证设备的运行。