This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HCT297:需要NE568A重排

Guru**** 2905440 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT297, LMX2582, SN74LV4046A, CD74HC7046A, CD74HCT7046A, CD74HC4046A, CD74HC297

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/656982/cd74hct297-need-ne568a-repalecement

部件号:CD74HCT297
主题中讨论的其他部件: LMX2582SN74LV4046ACD74HC7046ACD74HCT7046ACD74HC4046ACD74HC297

大家好,

客户需要更换NE568A。  NE568A数据表位于附件中。  

他需要 更换件的PLL频率高于40MHz,并且更换件应具有 FM 解调器功能。

您是否会推荐合适的设备? 您认为 CD74HCT297怎么样?

祝你一切顺利,
张美基
亚洲客户支持中心
德州仪器(TI)

e2e.ti.com/.../NE568A.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Mickey:
    NE568A似乎是模拟PLL。 标准逻辑产品组合中的所有PLL都是数字PLL,即它们工作并产生方波。 我们不提供直接替换。

    我想用数字PLL替换模拟FM解调器是可能的,但我也想它会增加大量相位噪声,并严重影响最终信号的质量。 您可以咨询TI内部的PLL团队(处理LMX2582的同一组)。

    逻辑产品组合中有多个PLL (如果他们想尝试使用它们):
    SN74LV4046A
    CD74HC7046A
    CD74HCT7046A
    CD74HC4046A
    CD74HC297
    CD74HCT297 (上面列出的一个)
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Emrys您好,

    好的。 感谢您的建议。