This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:I/O驱动程序电流如何

Guru**** 2530370 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/657094/txb0108-how-about-the-i-o-driver-current

部件号:TXB0108

您好,先生

数据表显示了I/O的输出电流可调节性约为50mA,

但我使用电阻器将电流导至大约40uA,然后输出电压将下降

你能告诉我这是什么意思吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Alex:

    欢迎使用e2e!
    我无法准确回答您关于该设备的问题。
    您所指的50mA是ABS最大电流,超过该电流时设备可能会永久损坏。 我不鼓励在设计和限制建议的20uA电流时将其用作参考。
    也不建议在TXB器件外部使用上拉或下拉电阻器。 请参阅下面的应用程序说明:
    www.ti.com/.../scea054.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生

    你能告诉我,这是什么意思吗? 红色循环,谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Alex,

    内部晶体管的额定电流为最大处理ABS 50mA,但是,正如我在前面的文章中提到的,这是ABS最大额定值,我建议不要在您的设计计算中使用。