This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E示意图审查

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/656900/txs0108e-schematic-review-for-txs0108e

部件号:TXS0108E

尊敬的团队:

我们在 设计中使用零件TXS0108E。

随附的示意图仅供参考

我们恳请您查看示意图,并告知我们任何问题

谢谢,此致

Vishak Ne2e.ti.com/.../-LEVEL-TRANSLATOR.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Vishak,

    我可能会将OE电阻器分配器网络从10k更改为1k,以便将OE引脚固定在Vcca值的~98 % 上。
    我认为连接良好。 该接口具有来自漏极开路(I2C)和UART (推拉)以及其他GPIO的混合信号,我假定它们也是推拉。
    由于TXS具有内部上拉电阻器,因此适用于漏极开路,而推拉电阻器也可以正常工作,但存在内部上拉电阻器会导致信号处于低电平时出现一些意外泄漏。