This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHCT1G125:紧急:输出引脚上的不必要电压高于VCC+0.5V,但电流低=>损坏?

Guru**** 2510095 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHCT1G125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/656436/sn74ahct1g125-urgent-unwanted-voltage-on-output-pin-above-vcc-0-5v-but-low-current-damage

部件号:SN74AHCT1G125

您好,

 SN74AHCT1G125的数据表显示,输出的绝对最大额定值为VCC+0.5V。
在脚注中,它表示"如果观察到输入和输出电流额定值,则可能会超过输入和输出电压额定值。"

我们有一种情况(生产中),即设备已关闭(VCC = 0V),但SN74AHCT1G125的输出引脚可看到来自另一个设备的电压。
此电压来自5V,带有4k7欧姆的串联电阻。 这会导致出现最大值的情况 1mA电流进入 SN74AHCT1G125的输出引脚,它看到~2.0V。

我的问题:这种情况是否可以接受,因为SN74AHCT1G125的输出引脚中有低电流1mA ?
我需要查看此芯片及其技术的哪些标准,以验证是否会在一段时间内发生损坏?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sieden:
    由于施加到输出上的电压大于Vcc + 0.5V,因此输出钳位二极管将处于激活状态,导致电流流入器件并导致Vcc引脚上出现电压。 由于电流非常低,因此此设备不存在危险(在绝对最大额定值表中指定为"输出钳电流,I_OK"),但是它可以"为"此设备连接的整个导轨"提供回电"。

    当输出上有5V电压时,您是否尝试过测量Vcc电压? 如果输出电压为2V,则我预计Vcc引脚上会显示~1.3V (大约一个二极管压降差)。 在许多情况下,这不是问题,但它可能会导致大量不理想的功耗,或者更糟糕的是,可能会打开某些本应关闭的部件。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    感谢您的提示消息。
    不幸的是,我无法测量VCC导轨上的电压,因为我被交给了此设备,它被环氧封装为外壳。
    就恢复供电而言,它确实会导致古怪的功能行为。 但是,由于它应该是5V VCC导轨,因此我假设具有1.3V电压不会损坏任何东西。
    在这种情况下,只要我们能够确认功能上的一切都正常工作,我们就可以继续。