This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:要求查看TXB0108示意图

Guru**** 2812305 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TCA9539, TXB0106

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/656733/txb0108-asking-for-the-txb0108-schematic-review

部件号:TXB0108
主题中讨论的其他部件: TCA9539TXB0106

大家好,
客户希望使用TXB0108从IO扩展器TCA9539执行3.3V至5V的电平shif。
请重新查看原理图并提供您的意见。

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,

    正如我所看到的,GPIO是PushPull接口,TXB适合向上或向下转换。
    您可以考虑使用TXB0106进行翻译,因为每台设备有6个通道,其余2个未使用。