This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:VOHA和VOHB

Guru**** 2576215 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/656650/txs0108e-voha-and-vohb

部件号:TXS0108E

大家好

您是否介意询问TXS0108E?

我们对VOHA和VOHB有疑问。
数据表显示 "VCCA×0.67 (VCCA直径)"。
这是否意味 着在任何情况下,输出电压必须高于 "VCCA×0.67 "?
  这并不意味着输出电压是Vcc* 0.67=3.35V,对吗?
我们希望正确理解。

此致

松本博塔

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Hirotaka San,

    是的,您的理解是正确的。 最小VOH和最大VOH均保证如数据表中所述,以考虑工艺和温度变化。
    通常,在典型工作条件下,VOH大约为0.9Vcc。