This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74ALVC16.4245万:ICC增量含义

Guru**** 2535710 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/655822/sn74alvc164245-icc-delta-meaning

部件号:SN74ALVC16.4245万

大家好

 最近,我在SN74ALVC16.4245万的数据表中发现了如下的最新信息,我不明白这种电流是如何产生的,以及它的含义是什么? 谢谢。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randy:

    请参阅第45页有关Delta ICC的以下应用说明链接。

    www.ti.com/.../szza036c.pdf
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shreyas您好
    感谢您的应用手册。 我仍然对此感到困惑,应用说明指出Delta ICC是指每个输入电流,而不是VCC电流,我真的无法理解数据表的含义,为什么VCC-0.6V的I/O输入电流会增加?谢谢。

    此致,
    王德兰
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Randy:

    ICC是静态条件下消耗的静态电流,输入端为GND或Vcc。
    当输入电压不在GND或Vcc (从Vcc或GND读取0.6V)处时,由于PMOS和NMOS晶体管的部分接通,基线(ICC)的电源电流增加。 电流的增加是增量ICC。 我希望稍后再播放一些视频,以便于理解。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas您好

     感谢您的评论,视频肯定会有所帮助。 我有很多关于各种逻辑设备的问题。