This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0104:输入上升/下降时间

Guru**** 2539500 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/655608/txb0104-input-rise-fall-time

部件号:TXB0104

您好,先生:

作为标题,我们在数据表上看不到任何输入上升/下降时间的规范。

这意味着我们不需要关注此规格? 只需确认tw (脉冲持续时间)规格,对吗??

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,
    数据表第6页的顶部显示了输入边缘速率要求。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回复

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,先生:

    抱歉,还有一个问题

    如果Vcca = 1.8V,Vccb=3.3V

    输入上升/下降速率

    ΔT Ω/Δv Ω= 40/(3.3 - 1.8)= 26.67 ns/V

     

    正确吗?

    谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    你好,Shu-Cheng,
    这不正确。 输入边缘速率是参考输入信号。

    在3.3V侧,输入信号将从0V更改为3.3V,或从3.3V更改为0V。 通常,边缘速率是使用信号从10 % 到90 % 的时间来测量的,因此在这种情况下,它将从0.33V到2.97V。

    如果您将10 % 处的时间测量为300ns,将90 % 处的时间测量为400ns,则您的边缘速率为:
    ΔT Ω/Δv Ω=(400 - 300 ns)/(2.97 - 0.33 V)= 37.9 ns/V
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢!!