This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G125:Ioff功能的_OE和Vcc关闭计时

Guru**** 2553450 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G125, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/655052/sn74lvc1g125-_oe-and-vcc-off-timing-for-ioff-function

主题中讨论的其它部件:SN74LVC1G125SN74LVC1G34

RT编号:SN74LVC1G125

您好,

我的客户正在以下电路中使用SN74LVC1G125。
客户希望在未提供VccB时避免使用VccB泵。
在从MCU关闭VccB电源之前,客户将向_OE输入High Level。
您能否回答以下有关完成Ioff的问题?

问题1:为了避免通过来自VccA的源电流泵送VccB,客户在_OE的高输入和VccB的断电之间应等待多长时间?

问题2:在_OE高电压之后,我们是否应该观察到功率下降VccB电压的斜率? 此设备是否具有Ioff功能的电压斜率限制?


此致,
Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shimizu-san您好,
    与其它部件(LVC1G34)一样,SN74LVC1G125没有输入钳位二极管,因此不提供从VccA到VccB的电流路径。 输入为时间的高阻抗100 % (通电或断电)。

    此问题可能来自系统中的其他位置。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Emrys您好,

    感谢您的回复。
    下面使用MCU输入线路的情况如何?

    此致,
    Shimizu

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shimizu-san您好,

    当OE\引脚保持在低位时,SN74LVC1G125的工作方式与SN74LVC1G34非常相似,因此答案与我 在此给出 的情况相同。

    如果OE\引脚保持高位,则输出将处于高阻抗状态,而不考虑VccB。