This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:在漏极开路模式和推挽式模式下请求TXS0108E's操作

Guru**** 2771175 points

Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/656411/txs0108e-asking-for-the-txs0108e-s-operation-on-open-drain-mode-and-push-pull-mode

部件号:TXS0108E


大家好,
TXS0108E有2种操作模式,有漏极开路和推拉式。
如何设置不同的模式?

谢谢!
SHH

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SHH,

    没有这样的设置。
    此设备属于自动定向转换器系列。 输入信号可以是漏极开路或推拉式,设备将在另一侧向上或向下转换之前自动识别方向。