This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102DCTR将导致I2C信号质量下降。

Guru**** 2603895 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0102, LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/654822/txs0102-txs0102dctr-will-cause-i2c-signal-quality-to-deteriorate

部件号:TXS0102
主题中讨论的其他部件: LSF0102

您好 ,先生

 客户使用了TI的TXS0102,现在测试中发现主控制器发送的I2C信号将受到干扰,从而导致我们的HDMI测试。客户删除了TXS0102,主控制器发送的I2C信号为normal.e2e.ti.com/.../TXS0102.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,您好!
    我已经通知了相应的应用程序专家,他很快就会回来与您联系。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Dave,您好!

    IO线路上的负载是什么。 输入信号50欧姆阻抗是否匹配?
    我注意到上升和下降边缘信号的完整性受到上限负载的影响;上限负载越大,影响就越大。
    信号质量下降是否也会导致通信故障?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,

        以下显示的异常信号在HDMI CTS下,DDC信号上的盖子为750pf。 红色箭头指示的异常步骤。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    沃尔特

    在我看来,750pF足够大,足以导致TXS中的信号失真。
    是否有办法通过电路板优化或移除线路上的外部盖板本身来减少这种情况?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    DDC信号上的750pf封盖是HDMI CTS要求。任何要使用的替代芯片?
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    ShreyasRao ,你好

       负载信号是I2C,匹配阻抗是50欧姆,

    您的意思是电容越大,干扰就越大?

    期待您的回复! 谢谢~~~

     

      

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    沃尔特

    我建议尝试使用LSF0102,这是一种被动转换设备,需要外部上拉电阻器进行转换。
    为了绕过高电容,可以选择足够小的上拉,以保持数据速率。
    您可以在这些简短视频中了解有关LSF的更多信息
    training.ti.com/logicminute