This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:与ISO3086T连接

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: ISO3086T, TXS0108E, SN74LVC8T245, TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/655809/txb0108-interfacing-with-iso3086t

部件号:TXB0108
主题中讨论的其他部件:ISO3086TTXS0108ESN74LVC8T245

你(们)好

我们已使用TXB0108E将我们的处理器UART接口引脚@ 3.3V与ISO3086T (工作@ 5V)连接。 当引脚从高驱动到低驱动时,我们面临一个问题。

我们认为 TXB0108E没有足够的驱动强度。 (20uA).  我们正在考虑使用TXS0108E来解决此问题。  

还有一点是,我们以前也使用NVT2008PW IC。 由于我们正在使用其它TI IC,因此我们的采购部门要求我们使用TI部件,因此我们使用了TXB0108E。

您能否告诉我们使用TXS0108E是否能解决问题? 我们还在主板上的D,R和DE/RE线路上放置了上拉列表,以便我们可以填充它们以获得漏极开路输出。 操作速度低于1MHz。

我们陷入困境,如果我们必须返回到NVT2008PW部分,我们必须给出适当的解释:)

Ramgopal Kota

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,RAM:

    UART信号是推拉接口,TXB设备适合它们。
    TXS器件非常适合于漏极开路器件,因为它们具有内部上拉电阻器。 TXS没有比TXB更好的直流驱动,而高到低实际上取决于驱动器设备,它需要降低线路。
    是否有任何范围可以查看问题的内容? 您的机箱中的吸入电流是多少? 由于内部4K限制电阻,TXB无法驱动/接收高于20uA的电流。
    我建议您查看SN74LVC8T245,它具有足够的驱动电流,可使线路从高电流到低电流。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas您好

    感谢您的快速回复... 由于印度的假期,我们将于周四返回。 我们将发送一些我们面临的问题的捕获。

    您能否告诉我们我们是否可以将NVT2008替换为TXB0108E? 我看到NVT2008只有5uA,而TXB只有20uA。 请建议是否可以更换。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    这取决于驱动器要求。 NVT设备本身没有任何驱动器作为无源设备。 (对NXP设备不能评价太多)
    TXB是有源驱动器件,但驱动受内部4K电阻器的限制。 因此,除非需要大于20uA的负载电流,否则使用TXB0108设备不会有问题。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas

    我们正在推动ISO3086T TI芯片。 根据ISO3086T数据表,D,R,DE,RE上的驱动电流为10uA。

    请您确认此情况,以便我们关闭此问题吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    RAM,

    我认为TXB在您的情况下很好使用,因为泄漏低于TXB支持的额定负载电流。