This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:与AD574AU ADC的接口

Guru**** 2529560 points
Other Parts Discussed in Thread: TXB0108

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/656366/txb0108-interface-with-ad574au-adc

部件号:TXB0108

您好,

我们在设计调平器TXB0108中使用ADC AD574AU和FPGA之间的数字接口。 我们过去在这种调平器方面遇到了很多问题,我只想确保这种连接不会造成任何潜在问题。 这是TTL标准,连接是点对点的,线路上没有任何PU或PD电阻器。 在这种情况下,TXB0108是否是一个好选择?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Wioleta,

    欢迎使用e2e。
    很遗憾听到设计中的液位调节器出现问题。
    我想知道这些问题,如果可能,请详细了解,看看我是否可以提供帮助。

    TXB器件适合推拉信号接口,我相信在这种情况下是这样的。 不推荐使用上拉或下拉电阻器,您的情况也不会使用此电阻器。
    但是,该器件不符合TTL标准(5Vcc的VIH为2V)。 请确认我对要求的理解是否正确。

    翻译要求和数据速率是什么? 也许您还可以考虑其他潜在的设备。