This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:SN74LVC244A不能通电,然后在不同条件下输出波形

Guru**** 2813875 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/656258/sn74lvc244a-no-power-on-sn74lvc244a-and-then-output-waveform-in-different-conditions

部件号:SN74LVC244A

尊敬的团队:

 我们的客户在服务器中使用了SN74LVC244APWR,某些情况下芯片上没有电源,因此他们不想知道我们的输出行为,如以下设置。

 1.如果 VCC引脚(P3v3)没有电源,引脚(A1 ~ A8)有PWM信号输入,什么是输出波形?

2.如果 VCC引脚(P3v3)没有电源,输出引脚(Y1 ~ Y8) 已经有弱电压高5V,输出电压  将下降到 低 电压的程度如何? 输出波形是什么?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Thomas:
    如何定义"不能通电"? 在未接通电源时,Vcc针脚是否被强制设为0V,或者Vcc针脚的电压是否比正常的3.3V低? 这两种情况都相当普遍,这就是我提出这一问题的原因。

    当电源关闭时,Vcc针脚_应该_强制为0V,这意味着设备进入Ioff保护模式,所有I/O针脚进入高阻抗模式(数据表中指定的最大泄漏为Ioff)。

    如果是这种情况,并且输出上有5V上拉电压,则输出电压将为5V (无论经过多长时间,弱上拉电压都会将其驱动至5V)。