This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC4T245:关于SN74AVC4T245的TJMAX

Guru**** 2589300 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/655202/sn74avc4t245-about-tjmax-for-sn74avc4t245

部件号:SN74AVC4T245

尊敬的支持团队:

SN74AVC4T245PWR的最大接线温度是多少?  太棒了!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Vera,

    ABS最大结温超过可导致可靠性问题的值为150C。
    通常,只要遵守数据表建议的规格,逻辑设备就不会达到ABS最大Tj。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Shreyas,您好!

    感谢您的回复!

    此芯片的RJC怎么样? 客户也想获取此信息。谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好,Vera,

    SN74AVC4T245PWR的散热结果

    Theta JC顶部- 46.9 C/W

    它也可在数据表散热信息部分中找到