This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AVC2T245:兼容漏极开路信号和高阻抗泄漏电流

Guru**** 2988520 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC2T245, TXS0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/655852/sn74avc2t245-compatibility-to-operate-with-open-drain-signals-and-high-impedance-leakage-current

部件号:SN74AVC2T245
主题中讨论的其它部件: TXS0102

您好,

问题1. SN74AVC2T245是否适用于漏极开路信号电平转换?

请参阅随附的图像。

问题2. 我希望将3.3V开路漏电信号转换为1.8V逻辑(从端口B1转换为A1)。 为此,我是否需要在输入部分(RP1)和输出部分(RP2)上提供上拉电阻?

问题3。我了解两个通道都是独立的,因此如果一个通道用于拉动操作,则另一个通道可用作正常电平转换通道。 是真的吗?

问题4: 假设最初只提供VCCb=3.3V电源,而VCCA=0V。 因此,所有IOS都将处于高阻抗状态。 现在,如果3.3V逻辑信号被强制传输到端口B1和B2。
       这些端子允许多少电流(夹钳电流)流经它? 是否会导致设备损坏?

谢谢Advacne
Deepak V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Deepak您好!

    使用开路漏极信号时,输入线路上需要一个上拉电阻器,但是输出信号不需要上拉,因为AVC器件是推拉器件。
    我建议使用专门为漏极开路通信而构建的TXS0102;此设备内置了OD信号所需的上拉电阻器。 此外,它们是自动双向设备,这意味着它们没有DIR引脚,并释放资源来控制它。 如有其他问题,请告诉我。
    请参阅下面有关TXS的应用说明:
    www.ti.com/.../scea044.pdf