This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0101:级别转换器上的传播延迟变化

Guru**** 2577065 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0101, SN74LVC1G34

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/654639/txs0101-propagation-delay-variation-on-level-translator

部件号:TXS0101
主题中讨论的其它部件: SN74LVC1G34

TXS0101数据表具有MAX传播延迟规范(3.3ns)。 是否也有最低延迟规格? 我需要设备到设备的传播延迟变化小于2ns,以尽量减少板到板的变化。 如果TXS0101不具备该功能,是否有一个零件具有这种小的变体?

规格:

5V至3.3V电平转换器

单向(方向控制或双向如果符合其它规格可能是好的)

-10C - 85C

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    SN74LVC1G34是单通道缓冲器,能够使用3.3Vcc从5到3.3V进行降频转换。
    我看到在15pF温度下,最小-最大差值为~2.5ns。 这似乎是最近的选项。
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    正确。