This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:RGMII时钟和信号的电平转换(125MHz)

Guru**** 2928100 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AVC8T245, SN74LVC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/655528/txs0108e-level-shift-for-rgmii-clock-and-signal-125mhz

部件号:TXS0108E
本线程中讨论的其它部件:SN74AVC8T245SN74LVC8T245

大家好,

我的客户要求对RGMII时钟和信号(125MHz)进行电平转换。

 具体要求:

 3.3V至1.8V (1.8V至3.3V)

  1. 超过7位
  2. 延迟<200PS
  3. >125MHz

 您是否有一些推荐的设备?

谢谢。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    我建议使用SN74AVC8T245或SN74LVC8T245来满足RGMII翻译要求。