This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:GTL2003不同

Guru**** 2893300 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74GTL2003

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/655615/lsf0108-different-between-gtl2003

部件号:LSF0108
主题中讨论的其它部件: SN74GTL2003

您好,先生,

作为标题,我们知道不同的是一种MOS类型,另一种是SW类型

但我们想知道与应用程序方面的区别。

您能否分享经验?

谢谢!!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    Shu-Cheng您好!
    这两种设备的操作完全相同,因此这两种设备的应用完全相同。 差异在数据表规格中。

    在高水平下,LSF0108的额定工作频率高达100 MHz,而SN74GTL2003的额定工作频率仅为50 MHz。