This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245-Q1:SN74LVC8T245-Q1输出异常

Guru**** 2535820 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/655228/sn74lvc8t245-q1-sn74lvc8t245-q1-abnormal-output

部件号:SN74LVC8T245-Q1

大家好,

我的客户现在正在新项目中评估我们的SN74LVC8T245-Q1。 示意图如下:

配置是B至A的数据。但当客户测试时,发现B1-B3为低电压,而A1-A3为高电压。 A1-A3连接到MCU,输入引脚配置为输入,客户确认这一点。 那么,您能帮您确认一下原因吗? 非常感谢!

此致,

Sulyn

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Sulyn,

    输入Vcca Vccb,DIR针脚是否有任何示波器快照? DIR针脚中有一个10k电阻器,该电阻可能填充不正确,并且可能对GND短路。与VccA之间的输入信号w.r.t的电平是多少?
    其他输出针脚又如何,它们是否有相同的问题?
    这种情况是发生在单个设备/板上还是发生在多个设备/板上?