This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC07A-Q1:我们是否可以为VCC的3.3V设备供电,并使用5V为漏极开路输出供电?

Guru**** 2535050 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC07A-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/655189/sn74lvc07a-q1-can-we-power-the-device-with-3-3v-for-vcc-and-use-5v-to-power-the-open-drain-output

部件号:SN74LVC07A-Q1

大家好,

我的客户想要使用设备 sn74lvc07a-Q1,但他们有两个问题需要与您核实。

1.我们可否为VCC的器件提供3.3V电压,并使用5V为漏极开路输出供电?

2.该器件可以与CMOS兼容,用于5V应用,对吧?

从数据表中,答案是"是"。 我们想再次与您确认这两个问题。

谢谢。

巴西

弗兰克

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好,Frank,

    是的,这是漏极开路器件的应用之一,当输出变为高电压时,它可以被拉至比Vcc电源更低或更高的电压。
    器件的输入和输出电压容差高达推荐的数据表最大值5.5V。