This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC00-Q1:高温操作

Guru**** 2508675 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/654868/sn74hc00-q1-high-temperature-operation

部件号:SN74HC00-Q1

您好,

 我正在研究在汽车应用中工作温度高达140°C的浇口。

是否有任何设备可以保证? 或者我们是否有任何选择?

我们的数据表为我查看的所有版本指定了最高125°C。

内部功耗接近0,因为设备以100 Hz的频率工作。

谢谢

Umberto

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    您好Umberto:
    恐怕我不知道我们产品组合中有任何设备的额定温度为140C。